This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA234:在设计中 IN+和 IN-相反

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: INA234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1283317/ina234-in-and-in--reversed-in-a-design

器件型号:INA234

在设计中、IN+连接到检测电阻的较低电压、IN-连接到较高电压。 INA234电路是否能够测量电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它支持负分流电压;请参阅数据表的第7.6.1.2节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Knut:

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    正如 Clemens 指出的、INA234可以测量负电流(这意味着负分流电压)。 它的设计实际上是支持-26V 至+26V 范围内的差分电压。

    我还提到了"Clemens"数据表中的一个片段、以供您参考。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    路易