This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2181-Q1:INA2181-Q1放大输出异常

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: INA2181-Q1, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1286364/ina2181-q1-ina2181-q1-amplification-output-abnormality

器件型号:INA2181-Q1
主题中讨论的其他器件: INA240

您好,

当 INA2181-Q1放大电流时、当输出电压低于2V 时是正常的、但当输出电压大于2V 且输入共模电压跳变时是异常的。 测试图如下图所示。 绿色波形代表共模输入电压、蓝色波形代表输出电压、黄色波形代表输入电流。 请帮助分析原因。 谢谢!

原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在开关共模电压下、预期会出现输出尖峰、如此典型图中所示。

    对于此类应用、我们推荐使用 INA240或 INA241。

    导致 情况恶化的另一个因素是负共模电压瞬变、其中一些超过-1V。 请注意、绝对最大值仅为-0.3V。

    此致、Guang