请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2904 大家好、
Vs=Vmax (36V)下的输出电压特性可从数据表中找到。
客户希望了解 Vs=5V 时的输出电压特性。
您是否拥有数据?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于 LM2904B 的 VOL、请参阅 LM324和 LM358器件应用设计指南的图3-2:
对于 VOH、请参阅第3.3节;它独立于 VCC。