主题中讨论的其他器件:TLV3501、
大家好、我 为 TLV3501设计了基波电路、但 Q 和 Q bar 输出的输出电压分别为350mV 和250mV。 仿真和指令全部说明它应该是1.08V 和1.42V、我想知道它发生了什么情况、 我们的电路是相同的。
另一个问题是、我发现如果我在 V-输入端设置一致的直流、实际基准就是该电压的一半、对吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您的联系。 您是如何进行测量的? 示波器上有50欧姆或高阻态终端? 您是否可能采用交流耦合?
对于第二个问题、 听起来示波器在50欧姆端接、但发生器/输入信号本身未设置为50欧姆负载。 则需要与之匹配。
您好、先生
感谢您的答复。 根据您的建议、 发生器/输入信号本身设置为高阻态负载。 现在、我 在示波器上设置高阻态端接是正常的。
另一个问题是、我打算将其用作比较器。 将基准电压设置为30mV 为 V-、将信号设置为 V+。 事实上、我发现、当信号可能为32mV 时、LVDS 输出出现、但是在信号达到40mV 之前、输出是不稳定的、那么如果信号大于40mV、输出 是稳定的、对吗?
您好!
感谢您的提问。 请注意、TLV3801的内部迟滞为2mV、典型失调电压为+/- 0.5mV、最大失调电压为+5mV。 因此、您的信号可能需要比基准高几毫伏、以"克服"它、从而使输出能够做出响应。