请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA231 主题中讨论的其他器件:INA238、 INA226、
您好、支持团队
我们是否有适用于 AEC-Q100器件的 INA231AIYFFR?
如有任何建议、请告知我。
谢谢。
此致、
劳伦斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
劳伦斯、您好!
很遗憾、我们没有 INA231-Q1器件。 但是、INA231是 INA226的版本、它具有 Q1器件。 然而、它不采用 WCSP 封装。 此外、INA238是 INA226的更新版本、也具有 Q1器件。 如果您告诉我最重要的因素、包括准确度、尺寸、价格等、我可以为您提供更好的建议。
此致!
穆罕默德