This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL081:TL081IP 和 uA741CP

Guru**** 2449930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1297612/tl081-tl081ip-and-ua741cp

器件型号:TL081

(__LW_AT__第二个附加 Q

TL081IP 的输入失调电压零点电路

调节从100kΩ 到10kΩ 的微调电阻器、并将中心抽头直接连接到 Vcc-而不经过1.5kΩ

请告诉我、连接到是否会影响特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kadoyama:

    如果没有抽头电阻、旋转的两端都会使一个内部电阻短路、因此两端附近的影响将比旋转的其余部分强得多。