This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA810:电源电流计算

Guru**** 1712740 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1295801/opa810-power-supply-current-calculation

器件型号:OPA810

这是我的 OPA810应用电路。 有4个相同电路共用同一个 M5VA (-5.0V)电源。

但它会导致过载电源、电源能力为-80mA。

从 OPA810数据表可知、每个 OPA810电源的5mA 最大值、总计应为20mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    您能否说明一下您从"u0adc_in"向放大器提供了什么输入?

    您还能测量来自 P5VA 的电流吗?

    此致

    阿南特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U0adc_in 未连接到任何东西。 它将开路。

    我无法在 P5VA 上进行测量、因为没有 PCB 限制。

    请告诉我基于数据表的电流是多少。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    在直流状态下、每个器件的电流不应超过4.6mA。

    此致

    阿南特