This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229:微欧姆测量 IC

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: INA229, INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1296847/ina229-micro-ohm-measurement-ics

器件型号:INA229
主题中讨论的其他器件: INA260
  • 我们希望测量 大约100微欧的纯阻性负载、且精度为1%或以上
  • 对成本不敏感-如果需要、这个电路可能需要几百美元
  • 连接微控制器的接口- SPI 或 I2C  
  • 我想:与100微欧负载串联的 INA260 (用于电流测量)+ INA229 (用于测量负载上的压降)电流输出 DAC (LTC2662、总输出为1.5A、可实现低噪声和快速响应时间、不太适合电流测量能力)
  • 电流输出 DAC 由低噪声交流/直流转换器供电(最大纹波为10mV、如果需要、可以考虑其他选项)
  • 测量过程(周期时间最大为500ms):
    • 将 DAC 打开至~1.5安培最大 输出
    • 等待稳定 (根据数据表、我假设这将低于1ms)
    • 测量 INA260 (如果需要、则重复进行平均值计算)+ INA229 (可以根据需要等待 INA229平均值计算)
    • 关闭 DAC
    • 等待稳定 (根据数据表、我假设这将低于1ms)
    • 移除 DUT
    • 将新的 DUT 放入系统
    • 重复

Question:

  1. 我可以承受更多的电流(~如果需要、可以低至几十毫安)流过 DUT - TI 是否有建议可以采用电流输出解决方案 (更不喜欢使用带限流/设置电阻器的电压电源、因为这种情况必须生活在狭小空间内、因此存在功耗问题)、这里噪声足够低、上升/下降时间为毫秒级、不需要消耗大量功率?  更喜欢基于 IC 的解决方案(如果可用)、而不是一 堆分立式组件
    1. 或者、我可以并联更多 LTC2662、最多4个单元以提供6安培、但这不是首选(~ 30美元 PER)
  2. 这是一个适合性能目标的良好电路整体吗、或者我是否需要一个电流检测 放大器来更好地填充 INA229的输入范围?
    1. 可以考虑带独立 sigma-delta 的电流感应放大器,但我可能会把布局弄乱到它不起作用的地方,以及你的 INAXXXs :)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    我将对此进行探讨、明天再与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    很遗憾、我们不提供任何电流输出器件。

    INA260的总误差约为0.48%、通过将失调电压和增益误差相结合计算得出。 增益误差为0.15%、加上5mA 最大值的偏移误差:  

    您能够通过校准消除失调电压误差、但您需要找到另一种方法来推动0A 电流进行校准。 LTC2662的偏移误差为 FS 范围的0.4%、转换为1.5A 时的6mA。

    此致!

    穆罕默德