This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA236:最低有效位和满量程值不对应于16位分辨率

Guru**** 1826070 points
Other Parts Discussed in Thread: INA236
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1297946/ina236-least-significant-bit-and-full-scale-value-does-not-correspond-to-16-bit-resolution

器件型号:INA236

您好!

我有一个关于 INA236最低有效位(LSB)大小与满量程(FS)值之间的基本问题。

为什么没有使用完整的16位分辨率?  该器件似乎实际上是15位器件。  我一定要错过一些东西。

器件是一个16位器件、根据数据表的电气规格、 LSB 值(理论值)应为 满量程值除以2^16。

使用数据表中 ADC 范围的默认值时、LSB 值为2.5uV、满量程值为81.92mV。

0.08192/2^16不等于2.5uV、但0.08192/2^15等于2.5uV。

此外、在数据表的第25页、电流 LDB 值是通过将要测量的最大电流除以2^15而不是2^16来计算的。

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:  

    内部 ADC 是有符号的、因此它将具有1个符号位、其余15位将专用于该值。 这就是为什么只有15个可用于值的位、但它仍然是一个16位器件。 如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致!

    穆罕默德