This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B-Q1:当温度为-30℃ 时、LM2904B-Q1的负输出轨电压是多少?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1299509/lm2904b-q1-what-is-the-negative-output-rail-voltage-of-lm2904b-q1-when-temperature-is-at--30

器件型号:LM2904B-Q1

或者、温度与正/负电源轨电压之间存在什么关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!  

    关于温度对电源轨的影响、有一个图显示了电源轨上的静态电流如何随温度变化

    从这张图中可以看出、电源电压越高、静态电流越高、在-30C 时看起来就越大、您可以预期的静态电流为240+uA。  

    电源轨与温度之间的关系归结为功率耗散(IV)可以 使结温 超出其限制的程度。 由于未指定运算放大器的行为、因此应避免出现该情况。  如需了解有关功率和温度之间关系的更多信息、请访问: https://www.ti.com/video/4082866348001 

    希望这可以解答您的问题。

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 LM324和 LM358器件应用设计指南的图3-2和3-5