This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA928:输入阻抗

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1300351/opa928-imput-impedance

器件型号:OPA928

您好!

让我来问一个很基本的问题。

我不太明白"差分阻抗 Zid"和"共阻抗 ZIC"之间差异的含义。

您是否会告诉我这种差异的含义、并在可能的情况下向我展示显示差异的示例电路?

因为 ZID (100m Ω)和 ZIC (10T Ω)之间的值差异很大。  

对不起我的理解不好。

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marek-san,

    非常感谢您的回答!

    我很了解。

    此致、

    Takumi