请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA2131 OPA2141UJ 的工作温度范围是多少。
数据表给出了绝对最大值范围为-55C 至+125C、但指定的范围为-40C 至+85C。
封装信息称之为-55C 至+125C。
您能解释一下吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
OPA2131在工作温度范围(-55C 至125C)内可以正常工作(就像运算放大器)、但只能在额定温度范围(-40C 至85C)内满足数据表最大/最小限制。
您好、Jim、
查询标题为 OPA2131、但提及的查询内容是 OPA2141UJ。 我将回答这两个问题。
对于 OPA2131、 IC 的额定工作温度为-55°C 至125°C、但仅适用于以下特定的运算放大器封装。 TI网上商店中只有库存的这类器件、请参见下图。

请记住、这些设计使用相同的 Si 裸片设计、裸片和工艺。 唯一的区别是封装内的封装和运算放大器的数量。
下表显示了数据表中表征的最小值/最大值数据在-40°C 至85°C 之间时的性能。 器件将在超出温度范围运行、但数据表中的数字可能无法保证最低/最高性能数据。

适用于 OPA2141UJ、 器件型号不存在。 我认为您可能要参考 OPA2131UJ 器件。

如果您有其他问题、请告知我们。
此致!
雷蒙德