请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC1311 戒律:
客户想要使用 AMC1311来对峰值100mV、200kHz 方波信号进行采样、但 AMC1311的带宽仅为220KHz、您能否帮助我们检查一下、我们是否有合适的器件来满足此要求? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Haiwen、
AMC1311可根据您的需求满足您的要求。 在200kHz 时会有一些衰减。 在方波上、信号上存在超过带宽的点。 您可能会看到~20%的误差。 请查看下图、它显示了增益与输入频率的关系。
如果您有任何其他问题、敬请告知。
此致、
评估