This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211:OPA211

Guru**** 1079370 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1314025/opa211-opa211

器件型号:OPA211

尊敬的诸位:

出于布局原因、我需要将 PIN_1与 OpAmo OPA211的 PIN_2连接起来。 在数据表中、我读作"无内部连接。 此引脚可保持悬空或连接至
(V–)和(V+)"。 PIN_1似乎只是被连接到 V+和 V-方向的保护电路。 我怎么能这样做呢?

非常感谢、此致

萨尔瓦托雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以连接引脚1和2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA211的引脚1未连接到任何内部保护电路(悬空)、但一旦您将其短接至引脚2 、它就使用引脚2的 ESD 保护-因此可以连接它们。