This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211:施加0V 输入电压时的运算放大器 Vout 问题。

Guru**** 2629015 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA211, OPA205, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1313316/opa211-operational-amplifier-vout-issue-at-0v-input-voltage-applied

器件型号:OPA211
主题中讨论的其他器件: OPA205OPA192

您好、TI 团队、

在我的设计中、我们使用 精密运算放大器 OPA211AIDR。 在0V 输入电压下、Vout 为- 0.24V、电流为-21.34 mA。 请查阅下面的电路并建议需要任何修正?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu,

    1. 我怀疑不稳定可能是问题所在。  您能否用示波器来观察电路、看看 -0.24V 是否是振荡?  我在模型上运行了稳定性测试、在仿真中没有看到问题、但这种异常输出通常是振荡、看起来像 DMM 上的直流信号。  输出连接到了什么?  有任何容性负载吗?
    2. 您在哪里测量-21.3mA?  您是否确定这仅是由于 OPA211造成的。  这种高电流也可能是由于不稳定造成的。
    3. 与您的问题无关: OPA211可能不是应用的最佳选择。  我不确定您的选择标准是什么、但 OPA211很常用、因为它具有良好的噪声。  它还具有良好的输入偏移电压。  但是、它没有最好的偏置电流和电流噪声。  Sallen-Key 滤波器具有30kΩ 源阻抗。  该源阻抗会生成其自身的噪声、并将 OPA211电流噪声转换为电压噪声。  因此、当您使用具有30kΩ 源电阻的 OPA211时、您将无法 从低噪声中受益。  此外、偏置电流会转换为显著的失调电压、因此您 也不会从 OPA211的低失调电压中受益。   在 OPA211中可能还有您选择的其他一些参数。  如果您的目标是 低噪声和低失调电压、则可以将 OPA192或 OPA205视为替代方案。
    4. 在排除 OPA211电路故障时、您是否可以将输入直接连接到 GND、以便不知道上一级的任何情况都是问题所在。  此外、还应断开输出与下一级(或负载)的连接。  换句话说、断开输入和输出、以使 OPA211电路不受其他电路的影响。
    5. 如果这是单个原型、您可以对焊接进行仔细检查、以确保没有接地的焊接桥或电源。  您还应确认元件值与原理图匹配。  此外、确认电源稳定且准确。
    6. 您是否从授权的 TI 供应商(例如 DigiKey)获取了器件?  也发生了一些 来自未经授权供应商的假冒器件的情况。
    7. 损坏器件也可能导致此类行为。
    8. 如需支持、请参阅随附的功率点和 TINA 仿真文件。

    我希望这 对您有所帮助、您能够尽快解决问题。

    此致、 艺术

    e2e.ti.com/.../Sallen_2D00_key-simulations.pdf

    e2e.ti.com/.../opa211-stability-sallen_2D00_key.TSC

    e2e.ti.com/.../noise-and-offset-for-OPA211-SKF.TSC