This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3001:通常将其描述如下。

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1315118/ths3001-it-is-generally-described-below

器件型号:THS3001

现在、30MHz 信号的增益不应低于此运算放大器、例如: 输入信号幅度为30MHz 1Vpp、仿真 THS3001的输出为1Vpp、但现在物理电路输出为4Vpp、请帮助分析并了解原因是什么? 谢谢!

现在、30MHz 信号的增益不应低于此运算放大器、例如: 输入信号幅度为30MHz 1Vpp、仿真 THS3001的输出为1Vpp、但现在物理电路输出为4Vpp、请帮助分析并了解原因是什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、建平、

    您能否分享一些有关如何测量 THS3001输出电压的详细信息:

    1. 您是否正在测量两个 THS3001器件的输出、它们在输出上是否都显示4Vpp?
    2. 是否测量 R167和 R168的输出电压?
    3. 在测量输出电压(即将 THS3001与信号链断开)时、您是否要隔离 THS3001?

    我同意、根据您提供的原理图、THS3001的输出应为1Vpp。

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您是否正在 测量    两个 THS3001 器件的输出 、  它们    在  输出上是否都显示4Vpp?
    a: yes, 两者均 显示 4Vpp
    是否  测量     R167 和 R168的输出电压?
    A:是  
         在  测量  输出 电压 (即 将 THS3001  与  信号 链断开)时、您是否要隔离 THS3001?
    一个: 是, 移除 R167/R170 并 测量到 R167/R168     ,上的输出   振幅 均 为 4Vpp。  

    在 这个 应用中 ,在        信号  通过 THs3001后有一个意外的增益 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否分享您测量输出电压的方法(即您使用的设备)、以及您能否检查所有设备设置以确认它们是否设置正确?

    此外、您能否共享布局文件以确认信号未与其他信号耦合或发生任何其他异常行为?

    谢谢。

    尼克