This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA928:OPA928

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA928

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1319560/opa928-opa928

器件型号:OPA928

OPA928是为了回答发布日期问题、但我还注意到在预告数据表中、首页显示为16V、而 absmax 显示为40V?? 我怀疑后者有误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    OPA928的绝对最大值为40V、这不是一个误差。 该器件的预告版本的特性最高仅为16V、因此、该数据表的预告版本的额定电源电压最高为16V。

    OPA928可在高达36V 的电压下运行、当该器件完全上市时、数据表中将对该器件进行完全表征和规定。 对于任何混淆深表歉意。

    谢谢。

    扎赫