请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF1208 主题中讨论的其他器件: TRF1305B2
你好。
请您告诉我、在 TRF1208未通电(VDD = 0V)时、是否可以将 TRF1208断电引脚驱动至3V3?
绝对最大值表似乎表明 VPD 允许的范围与 Vdd 无关:
感谢您的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Variac、
我会将3.7读为 VDD (标称值、3.3V)+ 0.4V。 因此、当 VDD 为0V 时、VPD 不应超过0.4V。
谢谢。此致、
赫鲁迪
感谢您的帮助。
TRF1208数据表的绝对最大值有点混乱、因为如果引脚的绝对最大值取决于 VDD、我会看到 VDD + 0.4V。 其他 TI 数据表使用该惯例、例如 数据表中的 TRF1305B2绝对最大值表、如下所示:
TRF1305B2 VPD 引脚绝对最大值规格、来自 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/trf1305b2.pdf
无论如何、在设计中、我要确保当 VDD 为0V 时不会对 TRF1208断电施加电压!
您好、Variac、
您的反馈已被采纳、我们将 在数据表上进行更正。
谢谢。
赫鲁迪
谢谢 Hruday。