主题中讨论的其他器件: AMC3302、 TPSI3050
关于 此处的 E2E 主题、我想了解 AMC3330和 AMC3302内的直流/直流转换器的开关频率是多少。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Brandon:
应为30MHz。 也请参阅此技术手册、以了解有关此主题的更多信息。
此致、
评估
感谢 Eva 提供的信息和技术手册链接。
调查是由于排放问题。
客户在使用 AMC3330和 AMC3302的 CISPR25 EMC 合规性方面存在问题。
发射结果显示超出了89MHz 中心频率附近的 CISPR25 FM 范围的所有限制。 该设计还具有一个 TPSI3050 (请参阅其他 E2E 主题)、可能会影响89MHz。
~、对于 AMC3330和 AMC3302、它们在31MHz 和 Δ I 93MHz 处出现峰值。
您提供的技术手册主要参考了 CISPR11。 同样的技术是否适用于 CISPR25的缓解? 或者是否应使用其他方法?
尊敬的 Brandon:
是的、他们可以尝试技术手册中的建议。 缓解技术应该可以得到类似的 CISPR25结果。 但是、如果没有参考用于 CISPR25测试、我们就无法保证获得相同的结果。
此致、
评估
AMC33xx 是否预计会达到90MHz 处的峰值?
如果31MHz 处出现峰值、则90MHz 处的峰值是该值的谐波。
尊敬的 Brandon:
AMC3330/2可以与 TPSI 器件发生反应、具体取决于原理图/布局。 如果能够提供,我们可以进行更彻底的审查。