请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AMC3330-Q1 您好!
我已经在 LTspice 中使用 AMC3330-Q1模拟了一个电压感测电路,我的仿真正在抛出"时间阶跃过小的错误",如下图所示:
有人请进行调查、并帮助我解决此问题。 请尽快考虑此问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我已经在 LTspice 中使用 AMC3330-Q1模拟了一个电压感测电路,我的仿真正在抛出"时间阶跃过小的错误",如下图所示:
有人请进行调查、并帮助我解决此问题。 请尽快考虑此问题。
您好、Naveen:
如果使用 TI 的模型、这些都是针对 PSpice 优化的。 另外、您还可以尝试在 PSpice for TI 上运行程序、看看这是否有用。
否则、此错误通常是由于模型中的不连续性造成的。 一些调试步骤是在所有电压为0V 时开始仿真或向电路添加延时时间。 如果您能解决问题、请告诉我。
此致、
评估