This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV316-Q1:连接到+Vcc 的电阻器的用途。

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1337997/tlv316-q1-purpose-of-resistor-connected-to-vcc

器件型号:TLV316-Q1

大家好!

如下面的电路原理图所示、电阻器100K 连接到3.3V 电源的用途是什么。 如何确定该电阻器的值?

请尽快考虑此问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveen、

    看起来应该是通过一个电阻器将输入电压偏置到更高的值。 该值根据您想要的输出电压值而有所不同。 这将类似于同相求和电路。

    此致!
    杰瑞