This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:有关 RF = 1k 和 RF = 2k 的问题

Guru**** 2504095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1338509/lmh5401-question-on-rf-1k-and-rf-2k

器件型号:LMH5401

你好

请告知我 LMH5401是否具有 RF = 1K 或2K 的特性。

G =1和或 g = 5时的3dB 带宽是多少?

是否需要添加补偿 CF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我正在寻找与 LTC6409数据表第7页上显示的频率响应与闭环增益相似的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉- G =2时3dB 带宽将是多少...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

       图1、2显示了 G=2时的3dB 带宽。  该器件 具有以下增益设置电阻器:

    您可以使用 提供的 TINA 模型来模拟不同的负载电容。

    此致、

    赫鲁迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。