This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7021:NCS2200SQ2TG 替代

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7011
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1346658/tlv7021-ncs2200sq2tg-replacement

器件型号:TLV7021
主题中讨论的其他器件:TLV7011

团队成员

您认为 TLV7021DCKR 可以替代 NCS2200SQ2TG 吗?

它可以是 B2B 解决方案吗? 或者我们需要调整一些 RC 值。

BRS

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    NCS2200SQ2T2G 是一款推挽式器件。  在这种情况下、TI 提供的推挽器件是 TLV7011DCKR。

    规格中的显著差异是最小电源电压和 POR:

    NCS2200的工作电压低于1V、而 TLV7011的最小电源为1.6V。 您分享的原理图中未显示该内容、但如果 V+高于1.6V、该差异对于 TLV7011而言应该不是问题。

    TLV7011还具有上电复位(POR)电路、可在电源斜升/斜降至低于最小电源电压时、将输出保持在 VEE。

    这两个器件的引脚排列相同、因此如果上面列出的差异不是问题、TLV7011可以用作 NCS2200的直接替代产品。