请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH5401 我已经阅读了注释:差分至单端:当您只使用一个差分放大器输出时会发生什么情况
而且我可以接受、没有共模抑制、失去3dB 增益、谐波不是主要目标。
但是、当我设置 TINA 模型并使用传输线模拟输出时、带宽显著降低、这是不可接受的。
我已经为放大器配置了单位增益和分流电阻器。
波特图振幅部分看起来不错、在~3-4GHz 时具有峰值、但相位部分 VF1 (在传输线之后)的变化要比其他部分快得多。
对于阻抗匹配、我添加了一个39.8欧姆(根据数据表、在39到40之间调整、 封装中有一个10欧姆。)
我缺少什么吗?
谢谢