This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR116:多个数字隔离器是否可以共享同一个通信总线(i2c/SPI)?

Guru**** 1797640 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR116, XTR300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1348679/xtr116-can-multiple-digital-isolators-share-the-same-communication-bus-i2c-spi

器件型号:XTR116
主题中讨论的其他器件: XTR300

您好!

我想集成三个2线变送器、每个变送器都有相应的 DAC 和数字隔离器、并通过接口总线将隔离器连接到 MCU。

问题:我可以为 MCU 和三个数字隔离器共享同一条总线、而不是为每个数字隔离器共享单独的总线吗?

此致、

乔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel、

    1. 大多数情况下、答案是否定的。  不应 将多个2线变送器连接到 DAC 和数字隔离器。  无法做到这一点的原因如下:
    2. 2线变送器由环路供电。  这意味着 XTR116上的 REG 引脚被设计成为与 XTR116相关的所有电路供电。  在低功耗情况下、发送器输出4mA。  在这种情况下、REG 引脚可以提供的电流为4mA - IQ (XTR116)。  通常、REG 电源用于简单的小型电路、例如放大器和传感器。  DAC、数字隔离器和其他电路都需要在小于4mA 的情况下通电。
    3. 2线变送器具有一个返回引脚、此引脚用作所有其它组件的系统接地。  每个 XTR 的返回引脚上的电压将彼此不同、并取决于输出电流。  将多个2线 XTR 器件回路引脚连接在一起会造成总线冲突。  
    4. 两个线制变送器用作由回路供电的单个自包含传感器变送器(参见图8-1)。
    5. 您通常实现将多个发送器连接到单个接口总线的方法是使用 XTR300等3线 XTR。  此类模块不是回路供电。  此类电路的电源来自 V+和 V-电源、因此另一个电路的电源也由 V+和 V-电源供电、这消除了回路供电系统存在的最大4mA 限制。  此外、3线系统具有真正的接地、而不是 Ideal。  因此、您可以将 多个 XTR300的接地端连接在一起。
    6. 本视频( https://www.ti.com/video/6221985839001 )介绍了2线变送器的操作。  时间戳11:10、两个2线变送器与隔离器一起使用的应用。   该视频展示了如何将各个回路引脚连接在一起。  它还展示了如何在返回引脚未连接在一起的情况下使用两个独立隔离器。  请注意、在这种情况下、DAC 和隔离器仍由环路供电、因此它们的功耗不能超过4mA。  所以、您可以执行与您想执行的操作类似的操作、但不能在总线上共享。  我认为在几乎所有这样的情况下、使用3线变送器更有意义。

    希望这对您有所帮助!

    此致、艺术