This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV8544:来自不同生产日期代码的 TLV8544DR X 射线引线框图像

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1360723/tlv8544-tlv8544dr-x-ray-lead-frame-image-from-different-date-code

器件型号:TLV8544

尊敬的先生

我们购买了  TLV8544DR 与 DC23+和 DC18+相结合,我们发现 X 射线导联框架图像非常不同,参考下图。

不同的生产日期代码部分具有不同的 X 射线导联框架图像是否很正常? 您是否有与此相关的 PCN 信息?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selena:  

    欢迎使用 E2E!

    对于这些生产日期代码、您是否有 TI 卷带标签?  

    此致、
    阿什利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DC18+和 DC23+的标签照片如下所示、如果正常、请帮助确认  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selena:  

    这些引线框差异是正常的、不会影响器件的性能。 此变更不属于主要变更类别、因此与此变更相关的 PCN 不存在。  

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    阿什利