This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:输出上拉电阻器

Guru**** 2504675 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9032-Q1, LM2903-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1356478/lm2903-q1-output-pull-up-resistor

器件型号:LM2903-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV9032-Q1

您好!

客户将查看下面的链接并提出问题。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1039478/lm2903-during-power-on-what-is-the-output-status

是否应该在比较器输出上默认放置一个上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想要高电压和/或需要拉电流、则需要一个上拉电阻器。 没有上拉电阻器便无法驱动 NPN 晶体管。

    但这四个晶体管的用途是什么? HVDC 和 PGND 相对于 AGND 的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    同意 Clemens 的说法。 LM2903-Q1等漏极开路器件需要一个上拉电阻器来在 FET 或晶体管在输出端变为高电平时驱动它。 否则、可使用推挽器件(不需要上拉)、例如 TLV9032-Q1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Cho、

    我们已经有一段时间没有收到您的反馈。 如果有任何进一步更新、请随时重新打开此帖子。