请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM293 线程中讨论的其他器件:LM393
工具与软件:
您能告诉我 33M LM293DR Lable 和其他值为98K 是什么意思吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Herbert、您好!
"33M"和"98K"是生产日期代码和组装地点。 YMS
33 =截至3 (2023年、可能为2013年或2003年)和第三个月(3月)的年份
98 = 2019年8月
M =墨西哥组装地点。
"33M" AJ4D 日期代码是 LM293DR 的有效日期代码。
*已编辑*请查看以下帖子...
Herbert、您好!
我误读了标记。 它实际上是9 B -这是一个有效的日期代码。
9BK = 2019年11月、从马六甲装配基地开始使用"经典"J1裸片。
33M = 2023年3月、在墨西哥装配基地使用"全新"J3裸片。
LM393系列位于 PCN 下以更改芯片-您可能正在检测芯片之间的差异。
请参阅以下应用手册第3节: