This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482:LMC6482AIMX/NOPB

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC6482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1377650/lmc6482-lmc6482aimx-nopb

器件型号:LMC6482

工具与软件:

大家好、

我们买了两种 LMC6482与不同形式的 PIN 1定位点、一个是 凹槽,另一个是印刷。 我们是在市场上购买的、而不是直接从 TI 购买。

当我们使用它们时,我们发现槽1功能良好,但打印一失败。 我是、工程师、所以我不知道具体问题。  

我们希望大家 能帮助我们分析并解决这个问题。

期待你的答复,谢谢。

生活的示例

+86 15826575432

sunyoubang@peninsulalaser.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mars、

    如果不是通过 TI 批准的供应商购买、则可能存在假冒器件。  您从谁处购买器件?

    不过、我还要补充一点、我们的器件可以有不同样式的标识。  仅仅因为标记看起来不同并不意味着它不是 TI 器件。  我们真的需要了解有关该故障的更多详细信息、以便为您提供进一步的分析。  您如何知道它是失败的?  是您的电气测试吗?

    此致、
    Mike