This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226不适用于负电压电流测量

Guru**** 2504975 points
Other Parts Discussed in Thread: INA226, TIDA-00313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1380753/ina226-ina226-does-not-work-for-negative-voltage-current-measurement

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: TIDA-00313

工具与软件:

我的设计使用两个 INA226来测量+12V 和-12V、并使用一个公共接地。 对于负极总线、我将 VBUS 连接保持开路、我将尝试测量分流电压。

在向分流电阻器施加负电压之前、IC 会响应所有命令。 一旦施加负电压、IC 就没有响应。

我已经阅读过 TIDA-00313参考设计。 处理负电压时、是否需要隔离器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hari、

    感谢您使用 TI 论坛。 您正确地说、在为 INA226使用负共模电压时、需要进行某种隔离、类似于 TIDA-00313、因为输入无法处理负电压。 我将注意到、如果您按照 TIDA-00313的说明操作、由于0V -(-12V)< 36V、您将不需要在 VBUS 引脚上使用分压器。

    此致、

    Mitch