This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B:LM2903BQPWRQ1晶圆尺寸

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1390061/lm2903b-lm2903bqpwrq1-wafer-size

器件型号:LM2903B

工具与软件:

您好、TI 团队

LM2903BQPWRQ1

LM2903QPWRKN

您能否确认这2个 P/N 的晶圆尺寸?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grace

    感谢您的发帖。 很遗憾、这不是我们在论坛上回答的问题。 您能 帮助我理解您的问题的背景吗?

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    客户想要了解其内部评估流程的晶圆尺寸。 如果此论坛不合适、请告知我可以在哪里确认此信息? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grace

    我不确定这会对他人的内部评估有何影响、但这些器件都正在迁移到300毫米晶圆。  目前、nonB 的材料可能为150或200mm、RevB 为200mm。

    卡盘