This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS2630:借助于 AMC3330以隔离的方式将差动信号转换为2V 至10V?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: THS2630, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1390545/ths2630-with-amc3330-to-convert-differential-signal-2v-to-10v-with-isolation

器件型号:THS2630
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

尊敬的专家:

客户希望使用 AMC3330QDWERQ1来提供2V 的隔离和输出差分信号、在稍后阶段、我将使用全差分放大器 THS2630SDR 将2V 差分信号转换为10V 差分信号。

它是否适合我的应用?

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

     是的、客户应能够使用 THS2630将2V 至10V 的输出差分信号转换。 下面是使用 TINA-TI 进行仿真的示例、 AMC3330QDWERQ1 最大带宽为375kHz 时具有2V 差分输入信号、并将 FDA 设置为5V/V 增益 、如图7-1所示、建议的 Rf 值为2k Ω。  

     注意:不确定是2Vpp、还是4Vpp 至10Vpp 或20Vpp、但客户可以更改随附的文件以获得正确的输入电压。  

    e2e.ti.com/.../THS2630 tsc

    谢谢!

    SIMA