Other Parts Discussed in Thread: LM393, LM339, LM393LV, TLV1822
主题中讨论的其他器件: LM339、、 TLV1822
工具与软件:
您好、技术专家:
我们使用 LM3932作为比较器 、如下所示:
具有迟滞功能的反相比较器
将 VA1设置为2.8V、将 VA2设置为2.54V


将 IN2-的输入电压调整为2.8V、然后输出状态发生变化、并观察到振荡

我想问一下、这种现象是否可以纠正、或者我是否需要注意任何设计参数?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM393, LM339, LM393LV, TLV1822
工具与软件:
您好、技术专家:
我们使用 LM3932作为比较器 、如下所示:
具有迟滞功能的反相比较器
将 VA1设置为2.8V、将 VA2设置为2.54V


将 IN2-的输入电压调整为2.8V、然后输出状态发生变化、并观察到振荡

我想问一下、这种现象是否可以纠正、或者我是否需要注意任何设计参数?
谢谢
您好、Gary、
您提到了迟滞、但我在原理图上没有看到任何反馈电阻器、这可能是您看到抖动的原因。
下面是一个示例、其中包含一些参数以及您可以用于反相配置的迟滞计算器。

e2e.ti.com/.../5861.Comparator-Hysteresis-Tool.xlsx
如果您还有其他问题、请告诉我。
此致!
Michael
Michael、您好!
我们已在电路中使用了反馈电阻器 R3964并验证了迟滞值 VA1和 VA2、但 无论 VA1或 VA2的状态转换如何、都会发生振荡
根据计算值、不应出现任何振荡。 IN2的输入电压也没有干扰、 此问题的原因是否在于 IC 本身?
谢谢
您好、Gary、
尝试移除 C28。
在应用迟滞时向正节点添加电容器会产生延迟、这会导致"突发"或完全消除迟滞。
Paul、你好!
我们已尝试移除 C28、但在开关点仍会出现振荡。
此问题的原因是否在于 IC 本身?
您有什么其他建议或更好的 P2P 比较器建议吗?
谢谢
您好、Gary、
比较器电源电压是多少?
请记住、LM393具有 Vcc-2V 输入限制。 如果您在3.3V 电源下运行、则最高的输入电压应为1.3V。 如果输入电压浮动在2.3V 左右、那么您将出现一些有趣的行为。
请参阅 LM339系列应用手册第5.4节:
用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南
如果要尝试另一个设备:
关闭 TT、如果您需要进一步帮助、请重新打开并回复。