This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6321:曝光焊盘连接、V-还是 GND?

Guru**** 2506985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1392755/lmh6321-expose-pad-connection-v--or-gnd

器件型号:LMH6321

工具与软件:

您好!

我对 SO-8封装中的暴露垫连接有疑问。

数据表中提到了将其连接到 V-、在本例中是-5V。

我用放大器进行了快速测试、将外露焊盘连接到 GND、有效。 对于100kHz、向100nF 负载提供22Vpp 输出的正弦电压不会引起任何问题。

我还使用 DMM 测量了 EP 与所有其他引脚之间的连接。 在蜂鸣声模式和二极管测量模式(两个方向)下均未找到连接。

那么、内部是否存在真正的连接? 或者能否将 EP 连接到 GND 平面?

谢谢

Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    焊盘用可能导电、也可能不导电的胶水连接到基板(电势为 V−)。

    这款器件有3个生产基地、所以不能排除有些芯片实际上与 V−具有电气连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将 EP 连接至-5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp:

    焊盘必须连接到与 Vs-引脚相同的电位。 芯片以电子方式连接到 Vs-电位、将其更改为任何其他电位可能会导致损坏。 因此、在您的情况下、需要设置-5V 电压才能实现最佳运行。

    此致、

    Ignacio