主题中讨论的其他器件: OPA615、 OPA860、OPA1S2385.
工具与软件:
嗨、团队:
客户需要选择运算放大器、要求如下:
差分信号转单端信号
3.3V 电源、
输入信号差分摆幅550mV
带宽80MHz
输入信号阻抗100 Ω
我认为 OPA1S2384是一个选项。 您有更好的建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hale、
我将在今天的亚利桑那州结束前向您发布此主题的最新信息。
我相信我掌握了推荐一些器件所需的重要信息;您的客户对以下任何功能有任何优先选择吗?
-集成开关/切换
-低 Vos 和 Vos 漂移
-轨到轨输入和/或输出
-高压摆率
-噪音更低
我确实注意到您请求了100欧姆的输入阻抗;我们的大多数高速放大器相对于电路的其余部分具有高阻抗输入。 在提出建议时、是否存在特定的信号标准或第一级电路?
此致!
ALEC
Alec、
包括采样保持功能在内的客户要求。 另一项要求如下:
3.3V 电源、
输入信号差分摆幅550mV
带宽80MHz
输入信号阻抗100 Ω
请帮助确保 OPA1S2384是否 是最佳选择
ALEC
在推荐时是否有我应该注意的特定信号标准或第一级电路?
无特定信号。 只需遵循上述要求即可。
您好、Hale、
OPA1S2384仍然是您的客户的选项。 我之前还见过关于 OPA860和 OPA615采样保持项目的支持:
OPA860:OPA860采样保持电路-放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛
我有一个较旧的文档、其中详细介绍了采样保持电路设计和实现过程、但我们会使用 OPA860或 OPA1S2384来代替文章中的较旧放大器:
https://www.ti.com/lit/an/snoa603/snoa603.pdf
今天晚些时候、当我从项目和会议中休息时、我将重新审视一下。 目前、我相信您可以为该设计提供良好的产品选择。
此致!
ALEC
您好、Hale、
我曾忽略 OPA1S2384数据表中的 S&H 部分。 我们拥有 OPA1S2385、与 OPA1S2384相比、它的内部开关具有反向逻辑。
对于您客户的系统、这些器件中的任何一个似乎都是很好的建议。
如果我可能会问、您在这个项目上为哪些客户提供支持?
此致!
ALEC
Alec、
因此、选项是 OPA860、 OPA1S2384和 OPA1S2385。 您能帮助进行比较并展示它们之间的区别吗?
此要求由光学模块供应商 Sourcephotonics 提供。 这也是我第一次了解这种要求。 这是一项前期研究。
您好、Hale、
我将为您做一个比较。 我们齐心协力、为客户提供支持、为设计保驾护航并赢得成功。
此致!
ALEC
尊敬的 Alec:
请帮助提供 与我们的比较。 谢谢。
您好、Hale、
我将在今天结束时提供比较结果。 很抱歉耽误你的时间。
此致!
ALEC
您好、Hale、
请在下面找到我的比较:
e2e.ti.com/.../sample_5F00_and_5F00_hold_5F00_comparison.xlsx
OPA1S2384/5和 OPA860/1的主要区别如下:
- OPA860/1是 OTA 或运算跨导放大器。 主要用于激光驱动器和跨阻应用、但也可用于 S&H 电路。
- OPA1S2384/5是几乎相同的设备,唯一的区别是内部开关是高电平有效还是低电平有效。
- OPA1S2384/5也被设计用于互阻抗应用,但是在数据表中有一个支持采样保持应用的完整详细部分。
此致!
ALEC
尊敬的 Alec:
客户希望使用 OPA1S2384器件。 但我们对这个器件有点困惑。
1. SC 控制信号电压是多少? 从0V 到高电平逻辑电压需要多长时间? GPIO 可以向 SC 提供信号吗?
当增益为10时、您可以帮助提供闭环增益带宽吗?
在下图中、带宽为90Mhz

在下图中、带宽为10MHz

条件差异是什么? 客户需要40Hz、增益=10时的典型增益带宽是多少?
您好、Hale、
SC 控制信号电压由数据表首页列出的 SPST 开关参数定义。 如方框图所示、SC (开关控制)引脚操作器件内部的 SPST 开关。 绝对最大额定值表中描述了引脚的数字额定值。 此外、电气特性:开关部分介绍了详细信息。 SC 引脚是开关的控制信号;在数据表条件下、开关的开通时间为20ns。 对于逻辑高电平、最小数字电平(相对于 GPIO 操作)为2.4V (Vs=5V)和2.0V (Vs=3.3V)。 对于逻辑低电平、最大电压为0.9V、GND (0V)正常运行。
2.表中的90MHz 用于容性负载(常见于 OPA1S2384电路)。 该容性负载会导致增益响应中出现峰值、并在 G=10配置中推出从10MHz 到90MHz 的3dB 滚降点。 在数据表中、10MHz 是 G=10时的3dB 带宽、因此在这些条件下 GBWP 为~100MHz。 由于您的电路在40Hz 下的运行速度要慢得多、因此在任何常见增益配置下都将低于增益。
此致!
ALEC
尊敬的 Alec:
因此*如果客户应用没有电容负载、GBWP 为10MHz、无法满足其要求。 对吗?
您好、Hale、
客户要求是40Hz 还是40MHz? 可以使用 OPA1S2384、除非所需的带宽超过增益为10V/V 的可用带宽
请确认客户电路的工作频率和带宽。 还请确认所需的增益(10V/V?) 如果带宽不足以使 S&H 级的所有增益全部发挥作用、那么客户是否愿意使用 OPA1S2834之前的增益级。
此致!
ALEC
尊敬的 Alec:
感谢您有关 SC 信号的说明。
关于 电容性负载应用中的90MHz 带宽和 图6中的10MHz 带宽、我仍然感到困惑。 因为如果我们向运算放大器增加容量负载、会降低带宽。 但从当前的数据表来看、容量负载似乎增大了带宽。 这很奇怪。 请帮助检查以下条件下的带宽问题。 我仍然对差异感到困惑。


您好、Hale、
我将寻找一个很好的解释资源。
就我现在可以解释的内容而言、较高的电容负载会导致频率响应中出现增益峰值。 例如、容性负载可能会导致2dB 的增益峰值、从而在上文图6所示的归一化曲线上导致增益响应"峰值"上升到2dB。
该峰值随后必须降回到0dB 并最终在高频下衰减。 但是、由于峰值的存在、带宽会"扩展"、因为放大器产生的增益响应必须从现在更高的增益峰值衰减/减少。 这可将带宽扩展到更高的频率、因为增益滚降所需的频率在峰值时大于平坦响应时所需的频率。
如果我找不到好的描述或视频、我将自行绘制一个简单的图表。
此致!
ALEC
尊敬的 Alec:
您能帮 我分享不同容量负载和电阻负载情况下的相频、振幅频率图吗?
您好、Hale、
OPA1S2384的图10、11和12应涵盖增益与 RL 以及增益与 CL 之间的关系。 图5是我唯一的相位曲线。
此致!
ALEC
您好、Hale、
您是否仍需要该项目的支持? 客户是否满意、并且在其设计中采用了 OPA1S2384?
此致!
ALEC