This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA859:使用 OPA859或 BUF802在同轴电缆上驱动1GHz

Guru**** 1774980 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF802, OPA859
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1395389/opa859-driving-1ghz-on-a-coax-cable-with-an-opa859-or-buf802

器件型号:OPA859
主题中讨论的其他器件:BUF802

工具与软件:

我需要在1m 50 Ω 同轴电缆上驱动1GHz 信号、并考虑使用 OPA859或 BUf802。 OPA859采用单位增益配置、由于输入电容较低、更可取。

  1. 这两个放大器能否直接驱动同轴电缆、或者是否   最好使用额外的电缆驱动缓冲器?
  2. 放大器输出端是否需要串联端接? 电缆在远端端接至50欧姆
  3. 是否有一个带有布局的参考设计可用于驱动大约1GHz 的低失真电缆?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伯纳德、您好!

     很抱歉、您错过了话题。  

    1. 驱动一米长的50欧姆同轴电缆不存在问题、但匹配源阻抗和负载阻抗(尤其是对于1GHz 信号)至关重要。 在这些长度+速度下、它被视为传输线路。 如果不 进行阻抗匹配、信号将部分地来回反射、从而干扰传入信号、直到电缆断断续续且发出噪声。 PCB 布线的特性阻抗应为50欧姆、在设计整体布局时应小心。 如果您需要高输出电流(高输出信号或 高频下的重负载/驱动高电容)、可以使用高功率缓冲器。
    2. 是的、这是一个示例:

      1. 资料来源: www.ti.com/.../sloa046.pdf
    3. 我将汇集这些资源、并在今天就高速布局和驱动传输线路为您提供帮助。  

     此外、您是否能够分享有关设计/应用的更多详细信息、以推荐最适合的放大器?

    谢谢!
    SIMA