工具与软件:
您好!
我将在 JTAG 适配器中使用 OPA310、它接受 Hi-Z TVCC 输入来驱动内部 电压转换器(需要高达120 mA 的高电流)。
我将其设置为电压跟随器、为这些 转换器供电、原理图如下所示。
如数据表所述:"一些电容器很大(CL 大于1μF)的等效串联电阻(ESR)足以改变反馈环路内的相位特性、从而使放大器保持稳定"。 这应该是稳定的、但我不确定 它的稳定性如何。 如果这是最佳 实践吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我将在 JTAG 适配器中使用 OPA310、它接受 Hi-Z TVCC 输入来驱动内部 电压转换器(需要高达120 mA 的高电流)。
我将其设置为电压跟随器、为这些 转换器供电、原理图如下所示。
如数据表所述:"一些电容器很大(CL 大于1μF)的等效串联电阻(ESR)足以改变反馈环路内的相位特性、从而使放大器保持稳定"。 这应该是稳定的、但我不确定 它的稳定性如何。 如果这是最佳 实践吗?
您好、Alan:
我建议查看 TI 高精度实验室:稳定性视频系列 、以了解如何运行稳定性分析。 其中将更详细地介绍我构建的电路如何能够准确检测到稳定性、因此我强烈建议观看它们。
在此期间、我将对该电路运行稳定性分析。 请注意、我分离电源轨以使直流偏置为0V、从而简化计算。 如下所示、您的相位裕度为95.52度。 我们建议使用至少45度的相位裕度来实现稳定性、这样您的电路就被视为非常稳定。
我附上了仿真电路供您在空闲时进行测试。
此致、
Robert Clifton
谢谢你。
您好、Alan:
我也犯了个错误。 电路的屏幕截图显示 Riso 电阻器为0欧姆。 它应该为22 Ω、如您的原理图所示、以获得稳定性结果。
此致、
Robert Clifton
没有、我用校正后的值进行了仿真。 谢谢你。