Thread 中讨论的其他器件:Tina-TI
工具与软件:
我构建了如下所示的电路、这是一个1 MHz 放大器、能够在150欧姆负载和高达+20V 的电压下驱动。当负载电容过高(2m RG58同轴电缆)时、以 Cload 建模、它开始在12 MHz 处振荡。 当我在 TINA-TI 中对电路进行仿真时、我无法再现实际的振荡行为。
即使我严重增加了会使电路不稳定的元件值、TINA-TI 仿真也不会振荡。 因此、我怀疑我使用 TINA-TI 时出现了什么问题。
更多详细信息:
根据我的理解、要获得稳定的电路、由 R7||R10 *(Cstab+ C_opamp_neg_input)组成的反馈极点应该= 100 MHz > 2 * GBW /增益= 45 MHz / 5.3 = 8.5 MHz、因此已充满电。 但是、将 CSTAB 更改为100nF 并不会使电路不稳定。 急剧增加 Cload 也不会使它不稳定。 仅当使用 R7 = 1m Ω 和 R10 = 4.7 m Ω 时、我才能够获得振荡输出。
我是否使用 TINA-TI 出了问题? 是否有明显的寄生元件需要添加(Q1的感应导线较长)?
TINA-TI 元件基准与 PCB 图片中的引用标识符匹配。