https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1409227/lm748qml-lm748qml
器件型号:LM748QML工具与软件:
尊敬的技术支持:不确定 LM748QML 运算放大器的压摆率是多少? 似乎未列出数据表、在方便时、期待您的回复。
谢谢
随附的是相关数据表、便于您参考。 希望它有所帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1409227/lm748qml-lm748qml
器件型号:LM748QML工具与软件:
尊敬的技术支持:不确定 LM748QML 运算放大器的压摆率是多少? 似乎未列出数据表、在方便时、期待您的回复。
谢谢
随附的是相关数据表、便于您参考。 希望它有所帮助。
您好、您好!
这是一个非常现代的部分,所以一些信息已经随着时间的推移丢失。
我发现大信号输入中输出响应的以下数据:
在30V 电源下、SR 看起来大约为0.5V/us。
请记住、这是一条典型曲线、无法表示最小/最大压摆率、因为这未包含在数据表规格表中。
如果您有任何问题、敬请告知。
此致!
Jacob
你好、Jacob、
我猜这可能正是图表的来源。
不确定原始 LM748数据表或 LM748QML 数据表中是否存在错误?
如果可能的话、您能帮助找出哪个数据表出错了吗?
谢谢、期待在方便时收到您的回复。
Yenwu lo
您好、Jacob、有关此相关 OPAMP 器件的第三个问题= LM748QML 是:
LM748QML 是否需要外部补偿才能正常运行?
或者
该器件的 IC 中已安装了内部补偿电容器、因此无需外部补偿电容器。
谢谢。
Yenwu lo
您好、
很乐意为您提供帮助。
查找器件的信息非常困难、但我可以在这里分享一些详细信息。
LM748QML 数据表关于引脚排列正确。 引脚顺序的差异源于商用器件在传统的 DIP-8封装中具有引脚排列。 具有类似名称的商用器件将具有与 LM748QML 中唯一芯片不同的接合图。OPA627SM 使用与 LM748QML 相同的金属 CAN 引脚排列、但无需使用补偿引脚。 这意味着这两款数据表的引脚排列均正确。
我无法找到有关补偿电容器的任何信息。 我假设您需要为 QML 器件添加一个外部补偿电容器、但我手头没有任何材料可供确认。
如果您有任何问题、敬请告知。
此致!
Jacob