This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9032-Q1:输入共模范围

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9022, TLV9032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1413878/tlv9032-q1-input-common-mode-range

器件型号:TLV9032-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV9032、TLV9022

工具与软件:

尊敬的 TI:

我有一个应用、在该应用中 TLV9032的输入将看到高于电源电压的电压。 是否可以 使用内部输入 TVS 二极管 以及将输入电流限制为低于1mA 来钳制输入电压? 或者、最好使用一些外部钳位二极管并将电压钳制在 ABS 下。 最大 值为5.7V? 如果可能、我希望避免在 BOM 中添加额外的二极管。

谢谢你。

Tilen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tilen

    TLV9022没有上部 ESD 钳位、因此不会在正向"钳位"任何东西。 为了使输入不超过6V 绝对最大值、将需要外部钳位

    另请参阅数据表的6.4.3.2至6.4.4部分(第21-22页)以说明输入。 如果电压可能超过6V、则需要一个外部钳位、我建议钳位电流为1mA 或更低。 钳位可以是齐纳二极管、也可以使用标准二极管钳位到 Vcc-0.8V 电源(只要电源可以灌入电流、大多数稳压器就无法灌入电流)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    没有问题、只会像您建议的那样使用外部钳位。 感谢你的帮助。

    此致!

    Tilen