This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424EQ1EVM:TAS6424EQ1EVM Pure PATH 控制台3访问

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424EQ1EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1420577/tas6424eq1evm-tas6424eq1evm-pure-path-console-3-access

器件型号:TAS6424EQ1EVM
主题中讨论的其他器件: TAS6424E

工具与软件:

您好、TI 团队:

请为 ME 启用对适用于 Pure PATH 控制台3的 TAS6424EQ1EVM 软件的访问权限。

感谢您的支持!

此致

Emanuel Lemnitz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emanuel、

    下面是 PPC3请求的链接、这些请求完成后即可由该小组处理

    https://www.ti.com/drr/opn/PUREPATHCONSOLE 

    https://www.ti.com/drr/opn/TAS6424E-SW 


    此致、
    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    是的、我已安装 PPC3。 我需要访问 PPC3中的"TAS6424E"应用。

    谢谢你。

    此致

    Emanuel Lemnitz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Emanuel

    获得以下链接的访问权限后、通常需要等待一段时间、然后可以登录 PPC3、系统会显示您可以安装 TAS6424E 的应用。

    https://www.ti.com/drr/opn/TAS6424E-SW 

    如果不想等待、仍然可以访问该链接、下载.tar.gz 文件并使用 PPC3进行安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emanuel、

    这些是获取该应用访问权限的申请链接。 批准后、请遵循安装指南。

    此致、
    Luis