This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2340:建议的输入电压和绝对输入电压

Guru**** 1940250 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2340
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1422051/opa2340-recommend-input-voltage-and-absolute-input-voltage

器件型号:OPA2340

工具与软件:

您好!

客户想知道 OPA2340合适的输入电压、因为建议的输入电压和绝对输入电压相同的5.5V。

如果客户需要降低输入电压、即合适的输入电压? 他们是否可以使用5.5V?

谢谢!

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值中的条目显示为"0.5V"、这是错误的。 应为"V++ 0.5V"。

    如第6.7节中所述、共模电压范围超出电源轨0.3V。 如图14所示、输入偏置电流在极端情况下会增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大/最小输入共模电压是电源电压的函数、并且不应超过电源轨0.3V、除非输入电流被限制(例如使用串联输入电阻器)到10mA 或更低。 正如 Clemens 指出、OPA2340绝对最大额定值表中存在误差-因此、请使用下表。