This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2188:OPA2188运放内部的静电absorpion device启动的条件 μ V

Guru**** 2593250 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1424218/opa2188-opa2188-absorpion-device

器件型号:OPA2188

工具与软件:

在官方视频讲解图中、运放模型内部有一个吸收电路如下图absorpion 器件、问题1:请问这个是晶闸管电路吗

下面以OPA2188标准跟随电路、同相输入、正端串联输入电阻、供电电压为±15V、运放输入信号为-14V~14V 直流。

在电路上电工作中、为了防止外部EOS、比如浪涌差模试验2KV(1.2/50us)、在运放输入正端输入串联电阻阻值10K(考虑精度希望阻值在合适范围内尽量小降低噪声)的功率电阻、瞬态电流达到200mA、时间:几十us Ω

是否会触发运放内部absorpion device启动(我们不希望上电状态下启动)、造成运放的电源短路烧坏 μ A

问题2:那么这时候内部的absorpion device触发的条件:电压 是否为Absolute 最大额定值±?电流是多少?μ s 和 μ s

知道电压方便选择外部供电引脚的TVS钳位电压 μ A

知道电流方便选择运放正端输入限流电阻(这里指的不是运放内部静电二极管持续稳态电流10mA)、而是absorpion device的瞬态触发电流

除了增加运放输入正端的串联电阻、选用一个PPTC串联在运放供电﹢15V、限制电流在60mA以内、是否absorpion device启动了、也能有效防止运放烧坏?PPTC参数如下:Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此论坛将以英语发布帖子-请重新使用英语发布、或通过您当地的现场团队寻求帮助。

    此致、
    Mike