This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA4230:轨监控器将来会在 QFN 中供货?

Guru**** 2501775 points
Other Parts Discussed in Thread: INA3221, INA4230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1422568/ina4230-rail-monitor-future-availability-in-qfn

器件型号:INA4230
主题中讨论的其他器件:INA3221

工具与软件:

我非常喜欢 INA4230/5、并希望在未来的设计中使用它。 从各个方面来看、它似乎是 INA3221更有能力的后继产品。

但我有一个问题。 16-DSBGA (0.71x1.47)要求在 BGA 焊盘中为中心引脚盖住0.15mm/6mil 过孔。
这意味着我的设计在电路板技术上得到了提升、并将成为过孔尺寸的定义分量。

我想知道您是否计划提供此 IC、它采用 VQFN-16或类似封装、用于具有较低容差/较低规格制造工艺的电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall:

    感谢您关注 TI 器件。 是的、我们计划提供采用 QFN-16封装的 IC、目前我没有时间表、但请在几个月内与我们核实。

    此致!
    Mallika Senthil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 很高兴听到这个消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来我不是唯一一个询问它的人。
    e2e.ti.com/.../ina4235-bga-only