This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6001:氧化铅(SO 282669)

Guru**** 2508685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1427995/lmc6001-oxidized-leads-so-282669

器件型号:LMC6001

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

客户表示收到的部件 LMC6001AIN/NOPB 含氧化铅。  

我已将"应用手册单侧粗糙 LF "转发给客户、但经过审查、他们说 、此应用手册描述了由于粗糙表面抛光而导致变色的可能性、但并不意味着此部件未氧化。  您能否告知我们是否可以向客户解释该部件是否正常? 谢谢。

此致、

Dan Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅部件 LMC6001AIN/NOPB 的图片、并引导客户收到并告知。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    如果他们将部件密封在预期的2年存储期内、那么就没有什么可担心的了。  如果打开部件并暴露在高温和高湿度下、那这是一个错误、我祝愿他们好运

    尝试在其中一个引脚上应用焊料。 如果焊锡球向上、那是氧化层。 如果焊料流动良好、则没有氧化物。