This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA328:使用 OPA328保护充电放大器

Guru**** 2507055 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA328, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1450403/opa328-the-guard-of-charge-amp-by-using-opa328

器件型号:OPA328
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

嗨、团队:

 我      、使用离散的 JFET 和 OPA328设计一个充电放大器,我知道在 PCB 的输入周围需要一个防护罩,以防止漏电流。但电路包含一个 JFET 使我对防护罩感到困惑?在另一方面,哪个节点可以是防护罩?任何关于电路的建议、请告知并让我弄清楚,期待回复。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在此帖子中附上您的 TINA-TI 原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    我上传原理图如下,谢谢.

     Ie2e.ti.com/.../sbomc38-_2D00_-autosave-24_2D00_11_2D00_20-15_5F00_48.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bing、

    为了最大限度地减少由漏电流引起的误差、高阻抗节点必须被防护环包围。  通过仿真  下图各个节点的1nA 泄漏电流、可以明显看出、图2中显示的是对泄漏电流敏感的唯一节点。  因此、 上述节点周围的整个红色区域必须由防护环包围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、,感谢你的评分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴提供帮助。 祝你好运!