请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS570LC4357 RMII 配置需要哪些 pinmux 寄存器? 我想使用以下针脚
B4- CRSDV
P1 - RXD0
A14 - RXD1
K19 -参考克隆
H19 - TX_EN
J19 - TXD1
J18 - TXD0
我们尝试了表32-4中定义的 pinmux。 但是它不起作用。 6-2中有单独的表格,用于输入引脚定义。 我们也需要这样做吗?
RMII 的右引脚 mux 配置是什么?