This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:用于 RMII 的引脚 mux 配置

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1071057/tms570lc4357-pin-mux-configuration-for-rmii

部件号:TMS570LC4357

RMII 配置需要哪些 pinmux 寄存器? 我想使用以下针脚  

B4- CRSDV

P1 - RXD0

A14 - RXD1

K19 -参考克隆

H19 - TX_EN
J19 - TXD1

J18 - TXD0

我们尝试了表32-4中定义的 pinmux。 但是它不起作用。 6-2中有单独的表格,用于输入引脚定义。 我们也需要这样做吗?  

RMII 的右引脚 mux 配置是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Navin,

    是的,表6-2应该用于输入信号,如

    CRSDV:B4,V4

    RXD0:U4,P1

    RXD1:T3,A14

    Ref_CLK:T4,K19

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢...它现在正在运行