This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCZAD:TM4C1290NCZAD

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1074179/tm4c1290nczad-tm4c1290nczad

部件号:TM4C1290NCZAD

主晶体振荡器23768停止工作。 两个分流电容器上都有0V 电压。 16 MHz 振荡器正在工作。 分流电容器似乎正常。 主板从12 V 电源消耗175 mA,而已知良好的主板消耗150 mA。 电容器和晶体的焊剂看起来不错。 由于处理器是 BGA 设备,因此很难验证处理器的 PAD T18,T19的焊商。 如何调试它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleh,

    我想您是指休眠模块的32.768kHz 晶体吗?

    有多少板会出现这种情况?

    您是否有关于故障发生时系统正在执行的操作的详细信息?

    您是否还尝试换用晶体换用新的晶体?

    此致,

    拉尔夫·雅各比