“线程: 测试”中讨论的其它部件
大家好,团队
对于我们基于 TMS570LC4357处理器的应用,根据我们的要求,我们正在尝试对 完整的内置512KB RAM 执行破坏性测试(不使用 PBIST),并在内置 EEPROM 中配置测试结果。 根据我们的实施,我们尝试在 初始化 RAM 后执行内部 RAM 测试,在这种情况下,构建运行正常, 但由于该测试是在 PLL 之前执行的,因此我们无法在 EEPROM 中记录结果,因为 PLL 未设置且内部闪存未初始化; 但是,当我们尝试在 PLL ( 闪存也已初始化)后执行内部 RAM 测试时,我们发现 STC 自检未执行系统重置,因此构建未启动。
为此,我们希望了解执行 此测试的更好方法:
1.首先,我们必须在内部 RAM 上针对 PLL 运行此测试。 我们应该在设置 PLL 之前或 配置 PLL 之后运行此功能吗?
2.在 PLL 后执行 RAM 测试时,STC 自检是否存在任何不允许重置的关系?
3.如果我们希望在 PLL 之前执行 RAM 测试,那么在 EEPROM 中记录测试结果的更好方法是什么?
请求帮助我们更好地理解这一点,以满足这一要求。
此致,
Shivam